3.2.31 D/Aコンバータ(DA)

以下に,コード生成ツールがD/Aコンバータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.31

D/Aコンバータ用API関数

API関数名

機能概要

R_DA_Create

D/Aコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DA_Create_UserInit

D/Aコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_DAm_Start

D/A変換を開始します。

R_DAm_Stop

D/A変換を終了します。

R_DAm_Set_ConversionValue

D/A変換を行うデータを設定します。