ルネサス
以下に,コード生成ツールが電圧検出回路用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.3
電圧検出回路用API関数
API関数名
機能概要
R_LVDn_Create
電圧検出回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_LVDn_Create_UserInit
電圧検出回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_lvd_lvdn_interrupt
電圧監視n割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_LVDn_Start
電圧の監視を開始します(割り込みモード,および割り込み&リセット・モード)。
R_LVDn_Stop
電圧の監視を終了します(割り込みモード,および割り込み&リセット・モード)。