3.2.32 12ビットD/Aコンバータ(R12DA)

以下に,コード生成ツールが12ビットD/Aコンバータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.32

12ビットD/Aコンバータ用API関数

API関数名

機能概要

R_R12DA_Create

12ビットD/A コンバータの機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_R12DAn_Start

D/A 変換を開始します。

R_R12DAn_Stop

D/A 変換を終了します。

R_R12DAn_Set_ConversionValue

D/A 変換するデータを格納します。

R_R12DA_Sync_Start

D/A 一括変換を開始します。

R_R12DA_Sync_Stop

D/A 一括変換を終了します。

R_R12DA_Create_UserInit

12ビットD/A コンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。