Everything

8 ビット・インターバル・タイマ

以下に、コード生成が8 ビット・インターバル・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.17      8 ビット・インターバル・タイマ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_IT8bitm_Channeln_Create

8 ビット・インターバル・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_IT8bitm_Channeln_Create_UserInit

8 ビット・インターバル・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_it8bitm_channeln_interrupt

8ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITn0、またはINTITn1の発生に伴う処理を行います。

R_IT8bitm_Channeln_Start

8ビット・インターバル・タイマのカウントを開始します。

R_WUTM_Stop

8ビット・インターバル・タイマのカウントを終了します。

R_IT8bitm_Channeln_Set_PowerOff

8ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。

R_IT8bitm_Set_PowerOff

8ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。