Everything

外部サンプリング

以下に、コード生成がボルテージ・リファレンス用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.54      ボルテージ・リファレンス用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_EXSD_Create

外部サンプリングを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_EXSD_Create_UserInit

外部サンプリングに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_exsd_interrupt

外部サンプリングエッジ検出割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_EXSD_Start

外部サンプリングの動作を開始します。

R_EXSD_Stop

外部サンプリングの動作を終了します。

R_EXSD_Set_PowerOff

外部サンプリングに対するクロック供給を停止します。