Everything

アシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UART

以下に、コード生成がアシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UART用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.33      アシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UART API 関数

API 関数名

機能概要

R_UARTFn_Create

アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_UARTFn_Create_UserInit

アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_uartfn_interrupt_send

LIN-UART送信完了割り込みINTLTの発生に伴う処理を行います。

r_uartfn_interrupt_receive

LIN-UART受信完了割り込みINTLRの発生に伴う処理を行います。

r_uartfn_interrupt_error

LIN-UART受信ステータス割り込みINTLSの発生に伴う処理を行います。

R_UARTFn_Start

LIN通信を待機状態にします。

R_UARTFn_Stop

LIN通信を終了します。

R_UARTFn_Set_PowerOff

アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTに対するクロック供給を停止します。

R_UARTFn_Send

データのUARTF送信を開始します。

R_UARTFn_Receive

データのUARTF受信を開始します。

R_UARTFn_Set_DataComparisonOn

データの比較を開始します。

R_UARTFn_Set_DataComparisonOff

データの比較を終了します。

r_uartfn_callback_sendend

LIN-UART送信完了割り込みINTLTの発生に伴う処理を行います。

r_uartfn_callback_receiveend

LIN-UART受信完了割り込みINTLRの発生に伴う処理を行います。

r_uartfn_callback_error

LIN-UART受信ステータス割り込みINTLSの発生に伴う処理を行います。

r_uartfn_callback_softwareoverrun

オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。

r_uartfn_callback_expbitdetect

拡張ビットの検出に伴う処理を行います。

r_uartfn_callback_idmatch

IDパリティの一致に伴う処理を行います。