Everything

データ・フラッシュ・ライブラリ

以下に、コード生成がデータ・フラッシュ・ライブラリ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.57      データ・フラッシュ・ライブラリ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_FDL_Create

データ・フラッシュ・ライブラリを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_FDL_Open

データ・フラッシュ・ライブラリの使用を開始します。

R_FDL_Close

データ・フラッシュ・ライブラリの使用を終了します。

R_FDL_Write

データをデータ・フラッシュに書き込みます。

R_FDL_Read

データをデータ・フラッシュから読み込みます。

R_FDL_Erase

データ・フラッシュのデータを消去します。