Everything

データ・トランスファ・コントローラ

以下に、コード生成がデータ・トランスファ・コントローラ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.38      データ・トランスファ・コントローラ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_DTC_Create

データ・トランスファ・コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DTC_Create_UserInit

データ・トランスファ・コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_DTCn_Start

データ・トランスファ・コントローラを動作可能状態にします。

R_DTCn_Stop

データ・トランスファ・コントローラを動作停止状態にします。

R_DTC_Set_PowerOff

データ・トランスファ・コントローラに対するクロック供給を停止します。

R_DTCDn_Start

データ・トランスファ・コントローラを動作可能状態にします。

R_DTCDn_Stop

データ・トランスファ・コントローラを動作停止状態にします。