Everything

オペアンプ

以下に、コード生成ツールがオペアンプ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.46      オペアンプ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_OPAMP_Create

オペアンプを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_OPAMP_Create_UserInit

オペアンプに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_OPAMP_Set_ReferenceCircuitOn

オペアンプ・リファレンス電流回路を動作許可します。

R_OPAMP_Set_ReferenceCircuitOff

オペアンプ・リファレンス電流回路を停止します。

R_OPAMPn_Start

ユニット n のオペアンプを動作します。

R_OPAMPn_Stop

ユニット n のオペアンプを停止します。

R_OPAMPn_Set_PrechargeOn

ユニット n のオペアンプの外部コンデンサのプリチャージを許可状態にします。

R_OPAMPn_Set_PrechargeOff

ユニット n のオペアンプの外部コンデンサのプリチャージを停止状態にします。