Everything

ウォッチドッグ・タイマ

以下に、コード生成がウォッチドッグ・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.20      ウォッチドッグ・タイマ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_WDT_Create

ウォッチドッグ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_WDT_Create_UserInit

ウォッチドッグ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_wdt_interrupt

インターバル・タイマ割り込みINTWDTIの発生に伴う処理を行います。

R_WDT_Restart

ウォッチドッグ・タイマのカウンタをクリアしたのち、カウント処理を再開します。