Everything

アンプ・ユニット

以下に、コード生成がアンプ・ユニット用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.56      アンプ・ユニット用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_AMP_Create

アンプ・ユニットを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_AMP_Create_UserInit

アンプ・ユニットに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_AMP_Set_PowerOn

アンプ・ユニット部の電源を投入します。

R_AMP_Set_PowerOff

アンプ・ユニット部の電源を切断します。

R_PGA1_Start

アンプ・ユニット(PGA1)を待機状態にします。

R_PGA1_Stop

アンプ・ユニット(PGA1)を停止します。

R_AMPn_Start

アンプ・ユニット(AMPn)を待機状態にします。

R_AMPn_Stop

アンプ・ユニット(AMPn)を停止します。