Everything

バッテリ・バックアップ機能

以下に、コード生成ツールがバッテリ・バックアップ機能用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.43      バッテリ・バックアップ機能用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_BUP_Create

バッテリ・バックアップ機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_BUP_Create_UserInit

バッテリ・バックアップ機能に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_bup_interrupt

電源切り替え検出割り込み INTVBAT の発生に伴う処理を行います。

R_BUP_Start

バッテリ・バックアップ機能を動作許可状態に設定します。

R_BUP_Stop

バッテリ・バックアップ機能を動作停止状態に設定します。