Everything

LCDコントローラ/ドライバ

以下に,コード生成がLCDコントローラ/ドライバ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.35      LCDコントローラ/ドライバ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_LCD_Create

LCDコントローラ/ドライバを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_LCD_Create_UserInit

LCDコントローラ/ドライバに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_lcd_interrupt

LCDフレーム割り込みINTLCDの発生に伴う処理を行います。

R_LCD_Start

LCDコントローラ/ドライバを表示オン状態にします。

R_LCD_Stop

LCDコントローラ/ドライバを表示オフ状態にします。

R_LCD_Set_VoltageOn

内部昇圧回路、および容量分割回路を動作許可状態にします。

R_LCD_Set_VoltageOff

内部昇圧回路、および容量分割回路を動作停止状態にします。

R_LCD_Set_PowerOff

LCDコントローラ/ドライバに対するクロック供給を停止します。

R_LCD_VoltageOn

内部昇圧回路、および容量分割回路を動作許可状態にします。

R_LCD_VoltageOff

内部昇圧回路、および容量分割回路を動作停止状態にします。