Everything

サウンド・ジェネレータ

以下に、コード生成がサウンド・ジェネレータ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.36      サウンド・ジェネレータ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_SG_Create

サウンド・ジェネレータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_SG_Create_UserInit

サウンド・ジェネレータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_sg_interrupt

対数元帥率のスレッシュ・ホールド値検出による割り込みINTSGの発生に伴う処理を行います。

R_SG_Start

サウンド・ジェネレータを動作許可状態にします。

R_SG_Stop

サウンド・ジェネレータを動作停止状態にします。