Everything

コンフィギュラブル・アンプ

以下に,コード生成がコンフィギュラブル・アンプ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.23      コンフィギュラブル・アンプ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_CAMP_Create

コンフィギュラブル・アンプを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CAMP_Create_UserInit

コンフィギュラブル・アンプに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_CAMPn_Start

コンフィギュラブル・アンプnAMPn)の電源をオンにします。

R_CAMPn_Stop

コンフィギュラブル・アンプnAMPn)の電源をオフにします。

R_CAMP_Set_PowerOff

コンフィギュラブル・アンプに対するクロック供給を停止します。