Everything

オペアンプ&アナログスイッチ

以下に、コード生成ツールがオペアンプ&アナログスイッチ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.51      オペアンプ&アナログスイッチ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_AMPANSW_Create

オペアンプ&アナログスイッチを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_AMPANSW_Create_UserInit

オペアンプ&アナログスイッチに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_OPAMPm_Set_ReferenceCircuitOn

ユニット m のオペアンプ・リファレンス電流回路を動作許可します。

R_OPAMPm_Set_ReferenceCircuitOff

ユニット m のオペアンプ・リファレンス電流回路を停止します。

R_OPAMPm_Start

ユニット m のオペアンプを動作します。

R_OPAMPm_Stop

ユニット m のオペアンプを停止します。

R_ANSW_ChargePumpm_On

ユニット m のアナログスイッチ回路を動作します。

R_ANSW_ChargePumpm_Off

ユニット m のアナログスイッチ回路を停止します。