Everything

温度センサ

以下に,コード生成が温度センサ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.24      温度センサ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_TMPS_Create

温度センサを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TMPS_Create_UserInit

温度センサに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_TMPS_Start

温度センサを利用した温度の計測を開始します。

R_TMPS_Stop

温度センサを利用した温度の計測を終了します。

R_TMPS_Reset

温度センサをリセットします。

R_TMPS_Set_PowerOff

温度センサに対するクロック供給を停止します。