Everything

ボルテージ・リファレンス

以下に、コード生成ツールがボルテージ・リファレンス用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.52      ボルテージ・リファレンス用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_VR_Create

ボルテージ・リファレンスを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_VR_Create_UserInit

ボルテージ・リファレンスに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_VR_Start

VDD 端子の電圧検出機能を動作許可状態に設定します。

R_VR_Stop

VDD 端子の電圧検出機能を動作禁止状態に設定します。