ルネサス
debugger.Register.GetValue
レジスタ,I/Oレジスタ,SFRを参照します。
[指定形式]
debugger.Register.GetValue(regName)
[引数]
引数
説明
regName
参照するレジスタ名を指定します。
[戻り値]
レジスタ値(数値)
[詳細説明]
-
regNameで指定したレジスタ値を表示します。
[使用例]
>>>debugger.Register.GetValue("pc")
0x100
>>>debugger.Register.GetValue("A:RB1")
0x20
>>>debugger.Register.SetValue("pc", 0x200)
True
0x200
>>>