ルネサス
debugger.Trace.Clear
トレース・メモリをクリアします。
備考
debugger.XTrace.Clearと同じ機能を提供します。
[指定形式]
debugger.Trace.Clear()
[引数]
なし
[戻り値]
トレース・メモリのクリアに成功した場合 :True
トレース・メモリのクリアに失敗した場合 :False
[詳細説明]
-
[使用例]
>>>debugger.Trace.Clear()
False
>>>