ルネサス
debugger.Download.Information
ダウンロード情報を表示します。
[指定形式]
debugger.Download.Information()
[引数]
なし
[戻り値]
ダウンロード情報のリスト(詳細はDownloadInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
-
ダウンロード情報を,以下の形式で表示します。
ダウンロード番号: ダウンロード・ファイル名
[使用例]
>>>debugger.Download.Information()
1: DefaultBuild\test.lmf