debugger.Register.SetValue
|
レジスタ,I/Oレジスタ,SFRに値を設定します。
[指定形式]
debugger.Register.SetValue(regName, value)
|
[引数]
|
|
regName
|
設定するレジスタ名を指定します。
|
value
|
設定する値を指定します。
|
[戻り値]
値の設定に成功した場合 :True
値の設定に失敗した場合 :False
[詳細説明]
- | regNameで指定したレジスタにvalueで指定した値を設定します。 |
[使用例]
>>>debugger.Register.GetValue("pc")
0x100
>>>debugger.Register.GetValue("A:RB1")
0x20
>>>debugger.Register.SetValue("pc", 0x200)
True
>>>debugger.Register.GetValue("pc")
0x200
>>>
|