ルネサス
debugger.ActionEvent.Set
アクション・イベントを設定します。
[指定形式]
debugger.ActionEvent.Set(ActionEventCondition)
[引数]
引数
説明
ActionEventCondition
アクション・イベントの条件を指定します。
アクション・イベントの作成については,ActionEventConditionクラスを参照してください。
[戻り値]
設定したアクション・イベント番号(数値)
[詳細説明]
-
ActionEventConditionで指定されている内容に従って,アクション・イベントを設定します。
設定したアクション・イベントは,以下の名前で登録されます。
Pythonアクション・イベント数値
[使用例]
>>>ae = ActionEventCondition()
>>>ae.Address = "main"
>>>ae.Output = "chData = "
>>>ae.Expression = "chData"
>>>ae.ActionEventType = ActionEventType.Printf
>>>ae_number = debugger.ActionEvent.Set(ae)
1
>>>print ae_number