条件タイマの計測結果をクリアします。
[指定形式]
[引数]
なし
[戻り値]
条件タイマの計測結果のクリアに成功した場合 :True
条件タイマの計測結果のクリアに失敗した場合 :False
[詳細説明]
[使用例]
>>>debugger.Timer.Get()
1 Total: 2000 ns, Pass Count: 4 , Average: 500 ns, Max: 800 ns, Min: 300 ns
>>>debugger.Timer.Clear()
True
>>>debugger.Timer.Get()
1 Total: 0 ns, Pass Count: 0 , Average: 0 ns, Max: 0 ns, Min: 0 ns
>>>
|