debugger.SoftwareTraceLPD.Disable


ソフトウェア・トレース(LPD出力)を無効にします。【RH850】【E2】

[指定形式]

debugger.SoftwareTraceLPD.Disable()

[引数]

なし

[戻り値]

ソフトウェア・トレース(LPD出力)の無効に成功した場合 :True

ソフトウェア・トレース(LPD出力)の無効に失敗した場合 :False

[詳細説明]

-

ソフトウェア・トレース(LPD出力)を無効にします。

[使用例]

>>>debugger.SoftwareTraceLPD.Disable()
True
>>>