ルネサス
debugger.Trace.Disable
条件トレースを無効にします。
[指定形式]
debugger.Trace.Disable(traceNumber = "")
[引数]
引数
説明
traceNumber
無効にするトレース・イベント番号を指定します。
[戻り値]
トレースの無効に成功した場合 : True
トレースの無効に失敗した場合 : False
[詳細説明]
-
traceNumberで指定したトレース・イベント番号のトレースを無効にします。
traceNumberを指定しない場合は,すべてのトレース・イベント番号のトレースを無効にします。
[使用例]
>>>debugger.Trace.Disable(1)
True
>>>