ルネサス
debugger.Timer.Get
条件タイマの計測結果を参照します。
[指定形式]
debugger.Timer.Get()
[引数]
なし
[戻り値]
条件タイマ情報のリスト(詳細はTimerInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
-
条件タイマの計測結果を,以下の形式で表示します。
タイマ・イベント番号 Total: 総実行時間 ns, Pass Count: パス・カウント , Average: 平均実行時間 ns, Max: 最大実行時間 ns, Min: 最少実行時間 ns
[使用例]
>>>debugger.Timer.Get()
1 Total: 2000 ns, Pass Count: 4 , Average: 500 ns, Max: 800 ns, Min: 300 ns
>>>