debugger.Performance.Set


パフォーマンス計測の設定を行います。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator/IE850A】

[指定形式]

debugger.Performance.Set(PerformanceCondition)

[引数]

引数

説明

PerformanceCondition

パフォーマンス計測の条件を指定します。

パフォーマンス計測の条件については,PerformanceConditionクラスを参照してください。

[戻り値]

パフォーマンス計測の設定に成功した場合 :パフォーマンス計測イベント番号

パフォーマンス計測の設定に失敗した場合 :None

[詳細説明]

-

PerformanceConditionで指定されている内容に従って,パフォーマンス計測の設定を行います。

[使用例]

>>>pf = PerformanceCondition()
>>>pf.StartAddress = 0x1000
>>>pf.EndAddress = 0xffe000
>>>pf.EndData = 0x10
>>>pf.EndPerformanceType = PerformanceType.Read
>>>pf.PerformanceMode = PerformanceMode.MaxCount
>>>pf.PerformanceItem = PerformanceItem.AllFetchBranch
>>>ps = debugger.Performance.Set(pf)
1
>>>print ps
1
>>>