debugger.Interrupt.Notification
|
通知を受ける例外要因コードを設定します。【RH850シミュレータ】
[指定形式]
debugger.Interrupt.Notification(notificationMode = NotificationMode.Deny, code)
|
[引数]
|
|
notificationMode
|
通知を受ける例外要因コードのモードを指定します。
指定可能なモードを以下に示します。
|
|
|
NotificationMode.Deny
|
すべての例外要因コードの通知を拒否します(デフォルト)。
|
NotificationMode.Allow
|
すべての例外要因コードの通知を許可します。
|
code
|
通知を受ける例外要因コードのリストを指定します(数値)。
|
[戻り値]
例外要因コードの設定に成功した場合 : True
例外要因コードの設定に失敗した場合 : False
[詳細説明]
- | 特定の例外要因コードの通知のみを受け付けたい場合は,notificationModeにNotificationMode.Deny,codeに通知を受けたい例外要因コードを指定します。
また,特定の例外要因コードのみを拒否したい場合は,notificationModeにNotificationMode.Allow,codeに拒否したい例外要因コードを指定します。
この関数を使用した場合,それまでに設定していた例外要因コードはすべて破棄します。
|
- | 指定した例外要因コードを受けた後の処理は,フック関数,またはコールバック関数に定義します。詳細は「Hook」を参照してください。 |
[使用例]
>>>expcode = [0x00000020, 0x00000030, 0x00000050]
>>>debugger.Interrupt.Notification(NotificationMode.Deny, expcode)
True
>>>
|