ルネサス
debugger.Trace.Information
条件トレース情報を表示します。
[指定形式]
debugger.Trace.Information()
[引数]
なし
[戻り値]
条件トレース情報のリスト(詳細はTraceEventInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
-
条件トレース情報を,以下の形式で表示します。
トレース・イベント番号 トレース 状態 開始アドレス - 終了アドレス
[使用例]
>>>ti = debugger.Trace.Information()
1 トレース Enable main - sub
>>>print ti[0].Number
1
>>>print ti[0].Name
トレース
>>>