debugger.SoftwareTraceLPD.Set


ソフトウェア・トレース(LPD出力)を設定します。【RH850】【E2】

[指定形式]

debugger.SoftwareTraceLPD.Set(DBCP, DBTAG, DBPUSH, PC = True, PE)

[引数]

引数

説明

DBCP

DBCPの結果を取得するかどうかを指定します。

True :DBCPの結果を取得します。

False :DBCPの結果を取得しません。

DBTAG

DBTAGの結果を取得するかどうかを指定します。

True :DBTAGの結果を取得します。

False :DBTAGの結果を取得しません。

DBPUSH

DBPUSHの結果を取得するかどうかを指定します。

True :DBPUSHの結果を取得します。

False :DBPUSHの結果を取得しません。

PC

DBTAGとDBPUSHの結果にPCアドレスの情報を含めるかどうかを指定します。

True :PCアドレスの情報を含めます(デフォルト)。

False :PCアドレスの情報を含めません。

PE

マルチコアの場合,取得するコア番号を指定します。

シングルコアの場合は設定を無視します。

[戻り値]

ソフトウェア・トレース(LPD出力)の設定に成功した場合 : True

ソフトウェア・トレース(LPD出力)の設定に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

ソフトウェア・トレース(LPD出力)を設定します。

[使用例]

>>>debugger.SoftwareTraceLPD.Set(True,True,False,False,1)
True
>>>