debugger.DebugTool.SaveState


デバッグ・ツールの状態をファイルに保存します。【RH850】

[指定形式]

debugger.DebugTool.SaveState(fileName)

[引数]

引数

説明

fileName

デバッグ・ツールの状態を保存するファイルをフルパスで指定します。

[戻り値]

ファイルの保存に成功した場合 : True

ファイルの保存に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

読み書き可能なメモリとレジスタ値をデバッグ・ツールの状態としてファイルに保存します。

[使用例]

>>>debugger.DebugTool.SaveState("C:/test/debugtoolstate.log")
True
>>>