ルネサス
debugger.Memory.Copy
メモリをコピーします。
[指定形式]
debugger.Memory.Copy(address1, address2, address3)
[引数]
引数
説明
address1
コピー元の開始アドレスを指定します。
address2
コピー元の終了アドレスを指定します。
address3
コピー先のアドレスを指定します。
[戻り値]
メモリのコピーに成功した場合 :True
メモリのコピーに失敗した場合 :False
[詳細説明]
-
address1からaddress2までの間をaddress3にコピーします。
[使用例]
>>>debugger.Memory.Copy(0x1000, 0x2000, 0x3000)
True
>>>