ルネサス
debugger.Run
プログラムをリセット後に実行します。
[指定形式]
debugger.Run(runOption = RunOption.Normal)
[引数]
引数
説明
runOption
オプションを指定します。
指定可能なオプションを以下に示します。
種類
RunOption.WaitBreak
プログラムが停止するまで待機します。
RunOption.Normal
ブレークポイントは有効で,プログラムが停止するまで待機しません(デフォルト)。
[戻り値]
なし
[詳細説明]
-
プログラムをリセット後に実行します。 runOptionにRunOption.WaitBreakを指定した場合,プログラムの停止まで待機します。
[使用例]
>>>debugger.Run()
>>>debugger.Run(RunOption.WaitBreak)