debugger.DebugTool.SaveState
|
デバッグ・ツールの状態をファイルに保存します。【RH850】
[指定形式]
debugger.DebugTool.SaveState(fileName)
|
[引数]
|
|
fileName
|
デバッグ・ツールの状態を保存するファイルをフルパスで指定します。
|
[戻り値]
ファイルの保存に成功した場合 : True
ファイルの保存に失敗した場合 : False
[詳細説明]
- | 読み書き可能なメモリとレジスタ値をデバッグ・ツールの状態としてファイルに保存します。 |
[使用例]
>>>debugger.DebugTool.SaveState("C:/test/debugtoolstate.log")
True
>>>
|