ルネサス
debugger.Address
アドレス式を評価します。
[指定形式]
debugger.Address(expression)
[引数]
引数
説明
expression
アドレス式を指定します。
[戻り値]
変換したアドレス(数値)
[詳細説明]
-
expressionで指定したアドレス式をアドレスに変換します。
注意 1.
CubeSuite+.exeの起動オプションでスクリプトを指定して実行する場合,デバッグ・ツールと接続するまでシンボル変換機能は使用できません。 つまり,本関数は使用できませんので,接続後に実行してください。
注意 2.
アドレス式にロード・モジュール名やファイル名を指定する場合は,ダブルクォーテーション(" ")で囲む必要がある場合があります。詳細については,「CS+ デバッグ・ツール編」を参照してください。
例
ファイル名C:\path\test.c,関数subを指定する場合
"\"C:/path/test.c\"#sub"
または
"\"C:\\path\\test.c\"#sub"
[使用例]
>>>debugger.Address("main")
0x4088
>>>debugger.Address("main + 1")
0x4089
>>>