debugger.Step


ステップ実行を行います。

[指定形式]

debugger.Step(stepOption = StepOption.Source)

[引数]

引数

説明

stepOption

実行する単位を指定します。

指定可能な単位を以下に示します。

種類

説明

StepOption.Source

ソースの行単位(デフォルト)

StepOption.Instruction

命令単位

[戻り値]

なし

[詳細説明]

-

ステップ実行を行います。
関数呼び出しを行っている場合は,関数の先頭で停止します。

[使用例]

>>>debugger.Step()
>>>debugger.Step(StepOption.Instruction)