debugger.Timer.Clear


条件タイマの計測結果をクリアします。

[指定形式]

debugger.Timer.Clear()

[引数]

なし

[戻り値]

条件タイマの計測結果のクリアに成功した場合 :True

条件タイマの計測結果のクリアに失敗した場合 :False

[詳細説明]

-

条件タイマの計測結果をクリアします。

[使用例]

>>>debugger.Timer.Get()
1 Total: 2000 ns, Pass Count: 4 , Average: 500 ns, Max: 800 ns, Min: 300 ns
>>>debugger.Timer.Clear()
True
>>>debugger.Timer.Get()
1 Total: 0 ns, Pass Count: 0 , Average: 0 ns, Max: 0 ns, Min: 0 ns
>>>