ルネサス
debugger.GetIeStatus
現在のIEの状態を表示します。
[指定形式]
debugger.GetIeStatus()
[引数]
なし
[戻り値]
現在のIEの状態(文字列)
IEの状態
説明
Break
ブレーク中
Coverage
カバレッジ動作中
Timer
タイマ動作中
Tracer
トレース動作中
Step
ステップ実行中
Run
ユーザ・プログラム実行中
RunOrStep
ユーザ・プログラム実行中,またはステップ実行中
注意
PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。 また,デバッグ・ツールと接続前の場合も,“None”を返します。
[詳細説明]
-
[使用例]
>>>debugger.GetIeStatus()
>>>