ルネサス
debugger.Timer.Delete
条件タイマを削除します。
[指定形式]
debugger.Timer.Delete(timerNumber = "")
[引数]
引数
説明
timerNumber
削除するタイマ・イベント番号を指定します。
[戻り値]
タイマの削除に成功した場合 : True
タイマの削除に失敗した場合 : False
[詳細説明]
-
timerNumberで指定したタイマ・イベント番号のタイマを削除します。
timerNumberを指定しない場合は,すべてのタイマ・イベント番号のタイマを削除します。
[使用例]
>>>debugger.Timer.Delete(1)
True
>>>