debugger.Timer.Detail


条件タイマの計測条件を設定します。【RH850】【E1/E20/Full-spec emulator/IE850A】

[指定形式]

debugger.Timer.Detail(timerNumber = "", timerOption)

[引数]

引数

説明

timerNumber

計測条件を設定するタイマ・イベント番号を指定します。

timerOption

条件タイマの計測条件を指定します。

メンバ

対応デバイス

説明

TimerOption.PassCount

RH850

パス・カウント

TimerOption.MinCount

RH850

最小数

TimerOption.MaxCount

RH850

最大数

TimerOption.AddCount

RH850

追加数

[戻り値]

条件タイマ計測条件の設定に成功した場合 : True

条件タイマ計測条件の設定に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

timerNumberで指定したタイマ・イベント番号の計測条件を設定します。

-

timerNumberを指定しない場合は,すべてのタイマ・イベントの計測条件を設定します。

[使用例]

>>>debugger.Timer.Information()
1 Timer Result1 Enable 0x00001000 - 0x00002000
2 Timer Result2 Enable 0x00003000 - 0x00004000
>>>debugger.Timer.Detail(1, TimerOption.PassCount)    …タイマ計測条件をパス・カウントに変更
True
>>>

 

>>>debugger.Timer.Detail(TimerOption.MaxCount)    …すべてのタイマ・イベントのタイマ計測条件を最大実行時間に変更
True
>>>