debugger.Trace.Information


条件トレース情報を表示します。

[指定形式]

debugger.Trace.Information()

[引数]

なし

[戻り値]

条件トレース情報のリスト(詳細はTraceEventInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

条件トレース情報を,以下の形式で表示します。

トレース・イベント番号 トレース 状態 開始アドレス - 終了アドレス

[使用例]

>>>ti = debugger.Trace.Information()
1 トレース Enable main - sub
>>>print ti[0].Number
1
>>>print ti[0].Name
トレース
>>>