debugger.ActionEvent.Information
|
アクション・イベント情報を表示します。
[指定形式]
debugger.ActionEvent.Information()
|
[引数]
なし
[戻り値]
アクション・イベント情報のリスト(詳細はActionEventInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | 設定されているアクション・イベントの情報を,以下の形式で表示します。 |
アクション・イベント番号 アクション・イベント名 状態 アドレス 出力する際に付与する文字列 変数式
|
アクション・イベント番号 アクション・イベント名 状態 アドレス Interrupt vector: 割り込みベクタ番号 Priority level: 割り込み優先順位
|
[使用例]
>>>ai = debugger.ActionEvent.Information()
1 Pythonアクション・イベント0001 Enable main results: chData
2 Pythonアクション・イベント0002 Disable sub Interrupt vector: 0x1c Priority level: 7
>>>print ai[0].Number
1
>>>print ai[0].Name
Pythonアクション・イベント0001
>>>
|