タイマ割り込み設定情報を表示します。【RH850 シミュレータ】
debugger.XRunBreak.Referと同じ機能を提供します。 |
周期時間の数値と周期情報(TimeType)のリスト(詳細はXRunBreakInfoクラスを参照してください)
>>>debugger.Interrupt.ReferTimer() None >>>debugger.Interrupt.SetTimer(1, TimeType.S, True) True >>>debugger.Interrupt.ReferTimer() 1Second Periodic |