ルネサス
debugger.Timer.Information
条件タイマ情報を表示します。
[指定形式]
debugger.Timer.Information()
[引数]
なし
[戻り値]
条件タイマ・イベント情報のリスト(詳細はTimerEventInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
-
条件タイマ情報を,以下の形式で表示します。
タイマ・イベント番号 タイマ名 状態 開始アドレス - 終了アドレス
[使用例]
>>>ti = debugger.Timer.Information()
1 Pythonタイマ0001 Enable main - sub
>>>print ti[0].Number
1
>>>print ti[0].Name
Pythonタイマ0001
>>>