debugger.Download.Hex64Kb
|
64KB以内用形式でヘキサ・ファイルをダウンロードします。
[指定形式]
debugger.Download.Hex64Kb(fileName, offset = 0, append = False, flashErase = False)
|
[引数]
|
|
fileName
|
ダウンロード・ファイルを指定します。
|
offset
|
オフセットを指定します(デフォルト:0)。
|
append
|
追加ダウンロードするかどうかを指定します。
True :追加ダウンロードします。
False :上書きダウンロードします(デフォルト)。
|
flashErase
|
ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化するかどうかを指定します。
True :ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化します。
False :ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化しません(デフォルト)。
|
注意 | fileName,offsetのみを指定することはできません。
fileNameとoffsetの両方を指定する場合は,appendも指定するか,appendとflashEraseの両方を指定してください。
|
[戻り値]
ダウンロードに成功した場合 : True
ダウンロードに失敗した場合 : False
[詳細説明]
- | メモリ・バンク使用時に,64KB以内用形式でヘキサ・ファイルをダウンロードします。 |
[使用例]
>>>debugger.Download.Hex64Kb("C:/test/testModule.hex")
True
>>>
|