トレース・データをダンプします。【IECUBE】【IECUBE2】【シミュレータ】
[指定形式]
debugger.XTrace.Dump(frameCount, fileName = "", append = False)
|
[引数]
|
|
frameCount
|
ダンプ数を指定します。
|
fileName
|
ダンプするファイル名を指定します(デフォルト:指定なし)。
|
append
|
トレース・データをファイルに追記するかどうかを指定します。
True :トレース・データをファイルに追記します。
False :トレース・データをファイルに追記しません(デフォルト)。
|
[戻り値]
トレース情報のリスト(詳細はTraceInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | frameCountで指定した数分のトレース・データをダンプします。 |
- | fileNameを指定した場合,トレース・データをファイルに書き込みます。 |
- | appendに“True”を指定した場合,トレース・データをファイルに追記します。 |
[使用例]
>>>debugger.XTrace.Dump(3)
1851 00h00min00s003ms696μs000ns 0x000003be cmp r11, r14
1852 00h00min00s003ms700μs000ns 0x000003c0 blt _func_static3+0x2c
1853 00h00min00s003ms702μs000ns 0x000003c2 jarl _errfunc, lp
>>>debugger.XTrace.Dump(10, "C:/test/TestTrace.txt")
>>>
|