debugger.Interrupt.OccurEI
|
EIレベルの割り込みを発生させます。【RH850シミュレータ】
[指定形式]
debugger.Interrupt.OccurEI(channel, priority, eiVectorType = EIVectorType.Standard)
|
[引数]
|
|
channel
|
割り込み名(文字列),またはベクタ・アドレス(数値)を指定します。
|
priority
|
割り込み優先順位を数値で指定します(0〜15)。
|
eiVectorType
|
割り込みベクタ方式を指定します。
指定可能な方式を以下に示します。
|
|
|
EIVectorType.Standard
|
標準方式(デフォルト)
|
EIVectorType.Expanded
|
拡張方式
|
[戻り値]
割り込みの発生に成功した場合 : True
割り込みの発生に失敗した場合 : False
[詳細説明]
- | 発生させる割り込み名はchannel で,優先順位はpriorityで指定します。
また,使用している割り込みベクタ方式に応じてeiVectorTypeを指定します。 |
[使用例]
>>>debugger.Interrupt.OccurEI(0x20, 1, EIVectorType.Standard)
True
>>>
|