ルネサス
debugger.DebugTool.RestoreState
デバッグ・ツールの状態を,保存したファイルの内容に復帰します。【RH850】
[指定形式]
debugger.DebugTool.RestoreState(fileName)
[引数]
引数
説明
fileName
デバッグ・ツールの状態を復帰するファイルをフルパスで指定します。
[戻り値]
ファイルの復帰に成功した場合 : True
ファイルの復帰に失敗した場合 : False
[詳細説明]
-
デバッグ・ツールの状態を保存したファイルの内容に復帰します。 復帰可能なデバッグ・ツールの状態は,debugger.DebugTool.SaveState関数で保存したファイルのみです。
[使用例]
>>>debugger.DebugTool.SaveState("C:/test/debugtoolstate.log")
True
>>>debugger.DebugTool.RestoreState("C:/test/debugtoolstate.log")
>>>