ルネサス
debugger.IsConnected
デバッグ・ツールの接続状態を確認します。
[指定形式]
debugger.IsConnected()
[引数]
なし
[戻り値]
デバッグ・ツールに接続している場合 :True
デバッグ・ツールに接続していない場合 :False
[詳細説明]
-
[使用例]
>>>if debugger.IsConnected() == True :
... print "OK"
...
True
OK
>>>